{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can VW3A3501 controller inside card be used with today's ATV71 and to contorl ATV320 via Canopen?
Yes, controller inside card VW3A3501 is still compatible with ATV71 drives.
Bear in mind that programming of CI card used Codesys software and we cannot guarantee its operation on win 7 or win 10.
We recommend to use windows XP.
For connecting PC to CI card, you can use TCSMCNAM3M002P cable.

Do not forget to check battery in CI card and replace it because after long time it can be discharged.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군