{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I mount the VW3A1101 keypad further than 30 feet away from an Altivar Drives?
Issue:
Customer needs to mount the VW3A1101 keypad further than the recommended 30 feet away from the drive.

Product line:
VW3A1101 keypad and all drives it is used with.

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Non-standard installation.  The maximum recommended distance using our supplied cables is 30 feet.

Resolution:
Please see attached drawing. It will be necessary to add in a splitter, coupler, and external 10VDC power supply capable of 100ma of current or greater.  These are generic parts that are widely available.



슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Extended keypad.pdf [126.55 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군