{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which NetShelter SX cabinet has a greater cable capacity, 750mm wide or 800mm wide?
Issue:
A customer asks if the 800mm wide NetShelter cabinet has a larger cable management capacity. 

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
A customer is trying to choose 750mm vs. 800mm wide cabinets. 

Resolution:

The 750mm wide and 800mm wide cabinets use the same vertical cable managers so they have the same cable management capacity. 
For example; AR7580A is the high volume vertical cable manager used in AR3150 and AR3350, and also in AR3180G and AR3380G. 

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군
move-arrow-top