{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What to do if a message with ID 0x1450, 0x1451, 0x1452, 0x1453, 0x1454, 0x1455, 0x1456, 0x1457, 0x1458, or 0x1459 is displayed on the MicroLogic X screen.

These messages are generated by the Opening/Closing Monitoring function of the MicroLogic X control unit, to indicate that a predefined number of operations of the MCH gear motor or one of the voltage releases (MN, XF, MX1, or MX2) is reached.

Refer to the MicroLogic X User Guide:

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군