{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the AR9000RAMP reusable? If so, how many times can it be reused?
Issue:
There is no documentation stating how many times the ramp can be reused.

Product Line:
NetShelter SX HS

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
It is unknown whether the AR9000RAMP is reusable.

Resolution:

Yes, the AR9000RAMP is reusable.
Although there is no set number of times it may be reused, the Installation Manual has the following statement:

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군