{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why I have some difficulties to connect to GateManager or LinkManager?
Issue
The GateManager version 8.3.19081 may have some compatibility issues with the browsers Internet Explorer 11 (IE11) and Mozilla Firefox.  These are experienced using the GateManager and LinkManager user interfaces.

Product Line
Offer impacted: Ecostruxure Secure Connect Advisor
Version of GateManager: 8.3.19081

Environment
Internet Explorer 11 (IE11) and Mozilla Firefox

Resolution
As a workaround, use another browser internet as Chrome

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군