{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the center-to-center dimension of the square holes on the NetShelter VX Seismic side brace?
Issue:
The manual does not state the dimensions of the holes on the side braces that are used to set the mounting rail depth.

Product Line:
NetShelter XV Seismic

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The hole to hole dimension is needed check horizontal mobility of the mounting rails in the cabinet.

Resolution:

The dimension of the square holes in the side brace is 31.75mm center to center.
The holes are 9.5mm square.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군