{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many built-in RJ45 communication ports are in an ATV630 drive?
Issue:
Number of RJ45 communication ports on a standard ATV630 drive

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer wanted to know how many serial ports comes with the ATV630 drive.

Resolution:
The ATV630 has 2 built-in RJ45 communication ports as standard:
1 Ethernet Port (TCP only)
1 Modbus Serial Port

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군