{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What can cause an INF4 fault on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
INF4 fault on the ATV61 and ATV71.

Product Line:
ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
INF4 is an Internal Zone Fabrication Error which is caused by incoherent internal data on the EEPROM.

Resolution:
* Recalibrating the drive using the diagnostic menu. (This option is only available for the field services techs)
* Change the control bloc or power board.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군