{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How does the LUFV2 work?
Issue:
Installing LUFV2 Motor Load Indication with a Tesys U-Line starter

Product line:
Tesys U-Line

Environment:
LUFV2

Cause:
n/a

Resolution:
This unit requires a separate 24VDC power supply.
The feedback signal is 4-20mA and follows 4mA at zero current to 20mA at two times the Control Unit rated current.

For example with the LUCA12FU (rated current 3 to 12 Amps).  The output from the module is 4mA at 0 amps and 20mA at 24 amps.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군