{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Magelis shows error "configuration file is not unicode"
Issue:
The Magelis HMI fails to boot properly and there is an application halt. The error on the dialog states the following:

Config problem:the configuration file is not unicode
KAOScore:PortableProjectConfiguration.cpp:line 406


Product Line:
Magelis HMI programmed Vijeo Designer (any version)

Resolution:
This error is a result of a corrupt Vijeo Designer installation on the PC where the software is installed. To resolve this issue, please re-install Vijeo Designer and re-download to the HMI.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군