{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
On an ATV320, is there a better way to alleviate motor stalling other than adjusting IR compensation?
Issue:
ATV320 alleviating motor stalling options other than adjusting IR compensation

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Motor stalling

Resolution:
You can adjust the speed loop by setting SPGU parameter when CTT=Standard.
Otherwise, set SPG and SIT parameters when CTT=SVCV.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군