{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the IP or NEMA rating of the SmartBunker FX?
Issue:
NEMA or IP rating has been requested.

Product Line:
SmartBunker FX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
There is no IP or NEMA rating listed in the Technical Specifications.

Resolution:


The SmartBunker FX is not IP/NEMA rated.

The current design of the enclosure does not provide an official dust or water rating. The only statement we can use is that there is an enhancement kit of the gaskets that can prevent vertical leakage from water sprinklers to enter the enclosure.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군