{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What size are the cable ports on the NetShelter CX, and how many are there?
Issue:
Cables need to enter and exit the cabinet.

Product Line:
NetShelter CX2

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Knowing the dimension of the cable port allows a person to calculate how many cables can fit through the opening.

Resolution:

AR4000MV: two ports, 30mm x 95mm at the botton and 26mm x 68mm at the top.

AR4018A/AR4018IA: one port, 350mm x 120mm at the bottom.

AR4024A/AR4024IA: one port, 350mm x 120mm at the bottom.
AR4038A/AR4038IA: two ports, 350mm x 120mm, one at the top and one at the bottom.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군