{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to read Data Recorders via Modbus in ION9000 meter?
Product Line:
ION9000 meters

Description:
In ION9000 meter's Modbus register map, it is mentioned the registers for Data Recorders are from 53001 to 53153. The question is, what data is available in these registers?
The below screenshot is taken from High-Level Modbus Map sheet.
image.png

Answer:
Data recorder access via Modbus is NOT supported for the ION 9000 meter. The Modbus map has reserved those registers for potential future use. It does not mean the meter supports reading data recorders.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군