{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do the new NetShelter WX cabinets use the same door handles as the NetShelter SX? If so, are unique locks possible?
Issue:
The new NetShelter WX door handles are different than the other models.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
AR106SH4, AR109SH4, AR112SH4, AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6. All serial ranges.

Cause:
There is a request for a replacement door handle or unique locks.

Resolution:

The new NetShelter WX cabinets do use the same door handles as NetShelter SX cabinets. They have the same spare part number, and unique locks are possible.
For unique locks please see FAQ FA158606: https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158606/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군