{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the maximum number of I/O objects that the TM3BCEIP can support?

Issue
Up to how many I/O objects can the TM3BCEIP Bus Coupler have?

Product Line
Modicon TM3

Environment
Distributed I/O Modules for M221, M241, M251, M262

Resolution
The TM3BCEIP Bus Coupler for Ethernet/IP and Modbus TCP has the capability of adding 14 (TM3) I/O nodes with a maximum of 64 WORDs for Inputs and 64 WORDs for Outputs (each WORD being 16-bits).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군