{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I configure a NOC301/311 for no gateway when the DTM will not accept a gateway address of 0.0.0.0.
Issue
How do I configure a BMENOC0301 or BMENOC0311 for 'no gateway' when the DTM will not accept a gateway address of 0.0.0.0?


Product Line
BMENOC0301
BMENOC0311

Environment
Unity, Control Expert

Resolution
The user can enter the BMENOC IP address as the gateway IP which will essentially direct any gateway traffic to itself which will would be as if he had no gateway configured.  This is a common practice to avoid entering 0.0.0.0 as a configured gateway address.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군