{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PME9.0 - PME Diagnostics Tool cannot retrieve log from ION_SystemLog
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Envorinment
Diagnostics Tool 9.0

Issue
In the Diagnostics result, an error "The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value" is inserted into ION_SystemLog part, and no logs are retrieved from database.


Cause
Depending on the Regional Settings, the tool cannot parse the data type. This will happen when the Format setting in Windows Region is set to English (Finland) for instance and it can happen for different region settings as well.
Please, do NOT change the system locale (in the Administrative page).

Resolution
Change the Format setting to English (US) to run the tool or use SQL to obtain the ION_SystemLog information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군