{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION7650/7550 with current probe phase angle for current does not change after applying calibration constants
Issue
After changing the calibration constants of the current probe in the ION meter using terminal access and command kctstp, the meter's phase angle for current does not change

Product
ION 7650
ION 7550

Environment
ION Setup
Front panel
Power Monitoring Expert

Cause
The phase angle correction is only applied to the kW, kVA, kVAR in the power meter module only

Resolution
Phase angle adjustments are used for power correction only.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군