{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to perform a firmware upgrade on a M580 HSBY?
Issue
The M580 HSBY DDT structure has changed and customer needs to follow this procedure where are upgrading the firmware.

Product Line
Unity Pro, Control Expert, BMEH582040, BMEH584040, BMEH586040

Environment
Control Expert v14.0, BMEH584040 v2.90

Resolution
As soon as the firmware upgrade is done then:
  1. Connect to the CPU with Unity Pro/Control Expert (CPU must be in STOP or Run wait)
  2. Use the HSBY_BUILD_OFFLINE EF to pass the CPU in Standby with MOL
Image1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군