{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, can the 2U UPS Mounting Bracket also be used on a 1U or 3U Smart-UPS?
Issue:
It is unknown whether a 1U ot 3U Smart-UPS can use the 2U mounting rail.

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V And AR106VI comes with a 2U UPS mounting rail installed.

Resolution:

The UPS Mounting Bracket is made for a 2U APC Smart-UPS.
To mount a 1U or 3U Smart-UPS into the AR106V/VI please use the mounting rail kit that comes with the UPS.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군