{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does EOTE V3.1support communication with M241 PLC via Somachine Network IP address
1. Issue
One customer asks if EOTE V3.1 supports communication with M241 PLC via SoMachine Network IP address. He finds it works via SoMachine Network NodeName but it does not work via IP address.
2. Environment
EOTE V3.1
3. Resolution

The reply from EOTE R&D is this is not EOTE's issue. It is M241's limitation. For M251, the symptoms can be resolved by updating the firmware on the PLC side.
4. FAQ Applicable Conditions
It also applies to VXD and EOTE V3.1 SP1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군