{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can we access the fieldbus network of BMENOC0321 via its front ports?
  1. Issue
When ip forwarding service is activated, the BMENOC0321 makes its fieldbus network configurable and automatically enables its backplane port.
Then can we access(ping) the fieldbus network of BMENOC0321 via its front ports?
  1. Environment
N/A
  1. Resolution
No, the fieldbus network address is not accessible via BMENOC0321’s front ports.
It is only accessible via M580 or other Ethernet module(for ins. BMENOC0301) when the other module’s backplane port is enabled.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군