{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it supported to add sound file for alarm in VXD/EOTE
  1. Issue
Is it supported to add sound file like mp3/wav for alarm in Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert .
  1. Environment
Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1.
  1. Resolution
No, user can’t add/import specified external sound file into EOTE for alarm, but can use the beep operation in project, the panel will start to beep when the trigger occurs.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군