{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where is the 24Vdc internal power supply terminal for digital inputs on the ATV340U07N4E drive?
Issue:
Does the ATV340 has internal 24Vdc control voltage for digital inputs?

Product Line:
ATV340

Environment:
ATV340 frame sizes 1 - 3

Cause:
Customer didn't see 24Vdc input on the terminal block.

Resolution:
The 24Vdc input is labeled as DISUP.
s
The 24VDC supply can be checked by measuring between DISUP and either of the COM terminals.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군