{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Customer cannot add a custom library by using Types Library Manager in Unity Pro V13.1
  1. Issue
Customer cannot add a custom library by using Types Library Manager in Unity Pro V13. However, customer can add a custom library if the Libset version is set to V12, not V13.1. Customer also has full admin rights on the PC and VM. Reinstalling the Unity Pro doesn’t work as well.
  1. Product Line
Unity Pro V13.1
  1. Environment
Unity Pro V13.1, Win10
  1. Resolution
Manually replacing the custom.db file of V13.1 can fix the issue.
The root cause is the custom.db file is corrupted due to the installation package of Unity Pro which has potential error.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군