{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to read the variables defined in Program Unit via OFS?
  1. Issue
How to read the variables defined in Program Unit via OFS?
  1. Product Line
Control Expert V14.0, OFS V3.62
  1. Environment
Control Expert V14.0, OFS V3.62, M580
  1. Resolution
Only the variables defined in the global project can be read via OFS.
But if you define the variables in Program Unit as external variables with the same and data type as the ones defined in the global project, then you can read the variable in OFS Client.




Additionally, it is disabled to select the attribute HMI variable for the variables defined in Program Unit.
OFS.png

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군