{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PME - RAM and CPU usage are high, but PME is not logging new data

Issue

RAM and CPU usage are high, but PME is not logging new data

Product line
Power Monitoring Expert 9.0

Power Monitoring Expert 2020

Power Monitoring Expert 2021

Power Monitoring Expert 2022

Power Monitoring Expert 2023

Environment

Microsoft Windows 10


Cause
"ION Log Subsystem Router Service" runs the stored procedure “RebuildAlarmRelatedIndexes” to rebuild indexes on major ION_DATA tables.
For large databases, it may take longer and affect system performance.

Resolution
Update the stored procedure to do a REORGANIZE vs a REBUILD function on the indexes.
The attached SQL file will make the required changes in the "RebuildAlarmRelatedIndexes" stored procedure.



슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
RebuildAlarmRelatedIndexes_modification.sql [808 Bytes]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군