{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PM5500 “invalid parameter” error in ION Setup
Issue
There is an error showing “Invalid Parameter” when changing PM5500 Basic Setup parameters in ION Setup

Product Line
PM5500 series
ION Setup

Environment
Meter setup & commissioning

Issue
A bug was found in ION Setup v3.2.19323.01 where most parameters could not be changed for the PM5500 meter series.

Resolution
Option1
Downgrade to ION Setup v3.1.19.19276.0.1 or older attached.

Option2
Issues are resolved in ION Setup v3.2.19350.01 set to be released late Jan 2020.

For latest ION Setup download see FA212816.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군