{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I add a delay timer on each ATS01 soft starter to avoid overloading the pumps?
Issue:
Can I set up a timer to start three soft starters in sequence?

Product Line:
Altistart ATS01

Environment:
All model numbers

Cause:
Customer want to start each soft starter in sequence using a timer delay.

Resolution:
Customer has to use external controls because it is not a feature of ATS01.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군