GP-Pro EX에 미리 정의되어 있는 변수를 시스템 변수라고 부릅니다.
시스템 변수에는 로직 시스템 변수(#L시스템 변수)와 HMI 시스템 변수(#H 시스템 변수)가 있으며, 표시기 상태를 나타내며 동작에 영향을 줍니다.
또한, 심볼 변수와 마찬가지로 변수 종류(상수ㆍ비트)를 가지고 있어 같은 기능을 합니다.
1 . 시스템 변수는 사용자가 임의로 추가ㆍ삭제할 수 없습니다.
2 . 모든 시스템 변수는 [변수 형식], [어드레스 형식]에 관계없이 시스템 변수 이름을 지정하십시오.
3 . #L시스템 변수는 저장 변수입니다. GP의 전원을 OFF 해도 현재값이 저장됩니다. #H 시스템 변수는 비저장형 변수입니다. 저장/비저장은 속성의 [상세 정보]에서 확인할 수 있습니다.
4 . #H 시스템 변수는 로직 프로그램과 비동기로 동작하므로 타이밍에 따라서는 올바른 값을 수집할 수 없는 경우가 있습니다.
시스템 변수에 대한 매뉴얼을 확인하시어 GP-Pro EX 작화 작업에 필요한 경우에 따라 구현 부탁드립니다.
또한 시스템 변수 어드레스 설정 방법은 아래 사진과 같이 설정 가능합니다.
빨간색을 클릭하게 되면 아래의 시스템 변수에 대한 항목이 표시되며, 사용하고자 하는 어드레스를 선택하여 사용하면 됩니다.