{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the sample rate for meter measuring a 400Hz system?
Issue
The sample rate is needed for a 400Hz system.

Product Line
ION9000
PM8000
ION7400
ION8650

Environment
400Hz Systems

Resolution
The sample rate given in the technical data sheet is based on 60 and 50Hz systems. The sample rate at 400Hz is calculated by 60*(given sample rate)/400.

For example:
ION7400/PM8000: 60*256/400 =  38 samples/cycle
ION9000/8650: 60*1024/400 = 153 samples/cycle

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군