{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the electronics in the VW3A3616 conformal coated?
Issue:
Are the electronics in the VW3A3616 conformal coated?


Product Line:
Altivar Process / Machine communications modules.


Environment:
All


Cause:
Conformal coating of the communication modules


Resolution:

The communication modules of ATV320 and Altivar process are coated the same way as the Drives PCB.

Standard is :

  • Chemical class 3C3 conforming to IEC/EN 60721-3-3 (1),
  • Mechanical class 3S3 conforming to IEC/EN 60721-3-3 (1),

This protects the components against harsh environments such as humidity, pollution, thermal variations and shocks, vibrations and mechanical shocks.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군