{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can't I assign a digital input to Command and Reference switching on ATV630?
Issue:
Why can't I assign 2 compatible functions to the same digital input?

Product Line:
ATV630, ATV660 , ATV650

Environment:
All serial numbers ,

Cause:
Programming Hand Off Auto functionality

Resolution:
Need to verify that the Access Level is set to Expert. Then you can assign 2 different functions to the same digital input.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군