{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can brush strips be added to the roof of AR2400, AR2407, AR2500, AR2507 or AR2200?
Issue:
There's a request to close off the large holes in the rear of the roof with brush strips.

Product Line:
NetShelter SV

Environment:
AR2400, AR2407, AR2500, AR2507, AR2200 all serial ranges.

Cause:
There's a need to control airflow and close the holes in the rear of the roof.

Resolution:

The large holes in the rear of the AR2200, AR2400, AR2407, AR2500 and AR2507 can be closed off using AR7714.
AR7714 installation instructions don't show it, but two brush strips can be installed into each hole facing each other, as shown in the attached photo.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
AR7714 Install into NetShelter SV.JPG.jpg [110.19 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군