{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Why am I not able to see my DFB private variables with the OPC UA module BMENUA0100?

Issue:
DFB private variables are not showing with the OPC UA module BMENUA0100


Product Line:
EcoStruxure Control Expert, Unity Pro, M580, OPC UA, BMENUA0100


Resolution:
In order for the OPC UA server to access the DFB private variables, it is necessary to select the option "Include DFB/PU private variables" in the unity project settings under the "PLC embedded data" section

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군