{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I used the Altivar Process Drive to power up a step down transformer?
Issue:
Is it ok to connect output of the Altivar Process Drive to a step down transformer?

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer wanted to use the drive as a step down transformer from 460V to 230V

Resolution:
No, Altivar Process Drives are designed to run inverter-duty motors, and are not recommended to have a transformer, at the output.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군