{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the replacement for VW3A9212?
Issue:
VW3A9212 is not available, and what is the replacement?

Product Line:
ATV61, ATV71, ATV630, ATV930

Environment:
N/A

Cause:
Customer said the part is not available

Resolution:
If the
Conformity kit VW3A9212 is not available, then can use VW3A9112.  However, VW3A9112 is not UL Type 1 conformity kit but VW3A9112 is IP 21 conformity kit.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군