{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PME9.0 - PM8000 vista diagrams not fully translated into Chinese
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
Vista - Diagrams (Chinese language)

Issue/Cause
Some of the labels are not fully translated to Chinese for the PM8000 default diagrams in Vista.


Resolution
The workaround is to manually change the meter default diagrams (located at C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\diagrams\ud\default) to display the proper language.

Additional Information
This has been fixed in PME 2020.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군