{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is my Speed D Switchboard rated 80% or 100%

The Class 2710 Speed D Switchboard is rated for 80% of it maxi um rating or Over Current Protective Device (OCPD). Currently there is not an option for a 100% rated Speed D Switchboard.

For a 100% rated Switchboard application a Power-StyleTM QED-2 Series Switchboard will need to be considered.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군