{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to set PID preset references for the ATV630 drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Can I program drive to switch between different set points on PID controller for the ATV630 drive?

Product Line:
ATV630

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Customer wanted to easily switch between three set points, 40, 60 and 80 PSI.

Resolution:
Under the main menu, enter complete setting -> Pump Functions -> PID Controller -> PID Reference -> PID preset references:
Assign a digital input (DI5) for 2 PID Preset Assign
Enter 40PSI for RefPID Preset 2
Assign a digital input (DI6) for 4 PID Preset Assign
Enter 60PSI for RefPID Preset 3
Enter 80PSI for RefPID Preset 4

Note: This function can be accessed if [PID feedback ass.] PIF is assigned.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군