{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the correct 3.3V Power Budget for the BMXDRA0815 module?
Issue
The BMXDRA0815 modules 3.3V Power Budget is incorrect in Control Expert 14 and 14.1.


Product Line
M580
BMXDRA0815


Resolution
The correct 3.3V Power Budget for a BMXDRA0815 is 40ma.

It is incorrectly calculated and displayed as 100ma in CE14 and 14.1.

This issue is corrected in Control Expert version 15.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군