{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to resolve a BMENOC0301 port 3 lock up
Issue
Port 3 of the BMENOC03x1 can lock up after disconnecting and reconnecting the RJ45 Ethernet cable 2 times.  Although the port appears to be active where the Port LED's are ON, in the NOC DDT, the Port Status LED is OFF and the Service is also OFF.

This issue occurs when both the Service Port and Port 2 of the NOC are disabled.


Product Line
M580
BMENOC0301
BMENOC0311


Resolution
This issue is resolved by installing BMENOC03x1 firmware versions 2.14 or higher.
.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군