{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the correct 3.3V Power Budget for the BMXCPS4002(S) power supply?
Issue
There is a power supply specification conflict between a reference manual and Control Expert software.

According to the x80 Power Supplies and Racks Hardware Reference Manual, (part number EIO000000262), the BMXCPS4002 (and S) power supply provides 5A on the 3.3V backplane bus.  Control Expert V14.1 shows that 5.5A is available on the 3.3V bus.


Product Line
BMXCPS4002
BMXCPS4002S


Environment
Control Expert V14.1


Resolution
They are both correct as:
  • 5A is the nominal value for the 3.3V bus.
  • 5.5A is the maximum value for the 3.3V bus.

This will be clarified in future documentation.
.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군