{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How to know the absence of x80 IO in local M580 rack when it is configured as Device DDT ?

1.Issue

How to know the absence of x80 IO in local M580 rack when it is configured as Device DDT ?

2.Environment

M580 series ,X80

3.Resolution

The detail diagnostics status of x80 IO could be accessed by implementing READ_STS_MX.
Here are two samples to get status for digital and analog modules.


When COM_FLT is set to 1 ,it means the module could not be detected by CPU and module would be absent in the rack.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

read_sts.zipread_sts.zip [54.48 KB]
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군