{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How to convert DINT&DWORD type to Bit type in Unity Pro and ECE?

  1. Issue
Customer wants to convert DINT variable and DWORD variable to Bit, but there is no such EFB in the library, only WORD_TO_BIT and BYTE_TO_BIT found
  1. Product Line
Unity Pro, Control Expert
  1. Environment
Unity Pro, Control Expert
  1. Resolution
Here is one of the example DFB to convert the  “dint_to_bit” and “dword_to_bit” which can be used to convert the variable type.
I can share you the source code for your reference.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

dint_dword_to_bit.rardint_dword_to_bit.rar [2.78 KB]
자세히 알아보기
제품군
EcoStruxure Control Expert (Unity Pro)
자세히 알아보기
제품군
EcoStruxure Control Expert (Unity Pro)