{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to connect 3-wire sensor by using BMXDDI3202 and BMXDDI6402?
  1. Issue

The wiring diagram in the manual only shows the 2-wire sensor connection of the module. Is there a wiring diagram for 3-wire sensor when using BMXDDI3202 and BMXDDI6402?

  1. Product Line
X80 IO module
  1. Environment
BMXDDI3202, BMXDDI6402
  1. Resolution
Please check the below picture which is a wiring diagram example for 3-wire sensor connection only for reference.

Comparing to the 2-wire sensor connection, customer need to add a Fuse in the single loop which the capacity should follow the off-status current in the sensor manual.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군