{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can’t we see the shadow of objects in EOTE
  1. Issue
In EOTE runtime, why can’t we see the shadow if the object’s width or height is 600 pixels or more.
  1. Environment
EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 SP1 or later.
  1. Resolution
In version 3.1 Service Pack 1 or later, if the object's horizontal width or vertical height is 600 pixels or more, a shadow will not display regardless of the shadow settings.

(1) Horizontal width
(2) Vertical height

  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ applies to EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 SP1 or later.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군