{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the replacement coil for the electrically held 8903L lighting contactor?

Issue:
Replacement coils for 8903 Type L contactor:

Product Line:
8903 type L Lighting contactors

Environment:
North American Product

Cause:
Maintenance

Resolution:
This depends on pole quantity and voltage:
2-6 poles, 9998L**
7-12 poles, 9998LH**
PolesCoil Class and Type HZSuffix Number
(complete coil number consists of the class and type followed by the suffix)
Coil VA
24v 110-115v 120v 208v 220v 240v 277v 380v 440v 480v 550v 600v Inrush Sealed
2-69998L 6023-4450[*]5355--62-6515030
50244445525354-606263656614030
8-12 9998LH6023-4450[*]5355--62-6518035
50244445-5354-6062-65-17035

* - use a 60 Hz coil of the next higher voltage

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군